Memory 與 Signal Library 特定運算子的功能範例

簡要說明

檔案: examples\OperatorExamples\MemoryLibrary_Line_LatencyMeasurement.va

預設平台: mE5-MA-VCL

短說明

示範如何使用以下 Operator:

  • 1. CastKernel (library: base)
  • 2. LineMemoryRandomRd (library: memory)
  • 3. LineMemory (library: memory)
  • 4. LineStartToSignal (library: signal)
  • 5. LineEndToSignal (library: signal)
  • 6. TxSignalLink (library: signal)
  • 7. RxSignalLink (library: signal)

此範例展示了如何在功能設計中使用上述特定運算子。 您可以在「Operator Reference」的Library Memory與 Library Signal章節中找到關於 Memory 和 Signal Library 的詳細介紹。